This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何禁用自动重发送

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1008305/cc2531-how-to-disable-the-auto-re-transmit

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: TIMAC

客户通过使用 TIMAC SDK 开发 CC2531、其代码调用 MAC_McpsDataReq()函数来发送数据。 他已经设置了参数"MAC_TXOPTION_NO_RETRANS"参数、并且仅在  MAC_McpsDataReq()函数后进行双确认调用、但是 CC2531仍将 以~1.7s 的间隔重新传输数据。

客户希望 CC2531在每次调用 MAC_McpsDataReq()时仅发送一次数据,我们是否可以获得如何禁用 TIMAC 自动重新传输功能的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    他们能否共享监听器的行为日志?  有多少次重试?  他们是否已将 mac_PIB.c 内的 maxFrameRetries 修改为默认值0?  他们能否分享  MAC_TXOPTION_NO_RETRANS 的设置方式?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再次确认客户 行为、发现 重新传输是由器件重复复位引起的。因此、我们现在继续调查复位原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  请监控对 SystemResetSoft 和 HAL_SYSTEM_RESET 的引用以及可能的硬件复位原因。

    此致、
    Ryan