Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R7, CC1352R, CC1352P7, CC2652R7
主题中讨论的其他部件: CC1312R7、 CC1352R、 CC2652R7
您好、社区
我对芯片非常陌生。
我想知道、如何使用 CC1352P 开始使用芯片 SDK。
是否有任何参考文档?
此致、
Shiv Patil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7、 我认为您必须在芯片上使用 CC13x2x7或 CC26x2x7器件、而不是 CC1352P、并且大多数文档都位于 GitHub 上
您好 YiKai Chen
因为芯片示例支持 CC13X2系列。 我们为何无法使用 CC1352P 进行开发
CC1352P 支持 Zigbee 和 Thread 协议。
是否有任何具体原因不使用 CC1352P?
您好 YiKai Chen
我比较了 CC1352P1 CC1352P7方框图、可以看到在存储器和架构方面、二者的配置相同、如下所示。

它们之间有何差异。
我认为 TI 在链接中提供的文档不正确、但 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL3vUwswd.Al8dK9m0JwUw__coGQ502__LATEST 提到 CC2652R7是具有704k 闪存的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多协议2.4GHz 无线 MCU。 CC1352P7也是如此。
请帮我获取有关 CC1352P7的更多信息吗?
将额外的闪存和 RAM 存储器添加到 CC1352P 以支持 Matter (CHIP)的原因是什么?
您能不能帮助我了解具体原因、
1、为什么 Matter (CHIP)不支持 CC1352P1?
2.内存是否只是问题? 如果是,它如何影响此事?
尽管 CC1352P1是多协议 IC、但我只想使用 CC1352P1来实现线程协议、以与 Matter (芯片)连接。
为什么不可能?
Matter (CHIP)将使用大闪存、因此 CC1352P1内部闪存大小不够。
>>这是否意味着 Matter (CHIP) SDK 将集成在 CC1352P7上?
我想通过 Raspberry PI 运行 Matter (CHIP) SDK、然后尝试与 Thread 边界路由器进行通信以建立线程网络。
如果我错了、请改正。
我们使用单独的 CC1352P1 SOC 来设计 Zigbee、Thread 和 SUB1加密狗等每种协议。
由于该线程没有任何标准协议、我们希望将来使用 Matter。
如果 Matter 不支持 CC1352P1、那么如果您说 cc1352P1不支持 Matter、我们如何使我们的线程软件狗 Matter 兼容。
您好!
也许您会发现我们的附件设备自述文件对 您有所帮助:https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7
我们有适用于 CC1352P 的 NCP 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APIEuJmrIgn0VOCN454xew__pTTHBmu__LATEST
此外: https://github.com/openthread/ot-cc13x2-cc26x2
谢谢、
Toby
我们确实有 CC1352P 的 NCP 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APIEuJmrIgn0VOCN454xew__pTTHBmu__LATEST
>>此 NCP 示例是否适用于 Matter? 我们仍然不清楚 SOC 的实施情况。
是否有任何核心人员指导我们开始开发?
没有与 Raspberry PI 进行任何物理接触、我无法理解您的意思。 也许您可以参阅 https://training.ti.com/ti-matter-technology-demo-unified-standard-connected-objects 、更好地了解使用方案。
感谢您分享此链接 https://training.ti.com/ti-matter-technology-demo-unified-standard-connected-objects
现在、我已经不知怎么处理了这个问题。
如果我错了、请更正我...
因为介绍 CC2652R1的演示视频用作边界路由器、并通过 BBB 通信正在运行的事宜。
我们有相同的用例、但不同之处在于我们希望使用 CC1352P1而不是 CC2652R1和 Raspberry PI、而不是 BBB。
有可能吗?
是的、这是可能的、您可以参考 https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi 来设置 Raspberry Pi 边界路由器。
否、但您可以在 sunmaysky.blogspot.com/.../project-connected-home-over-ip-chip.html 中参考我的类似测试