This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 CC1352P 的芯片入门

Guru**** 2779305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R7, CC1352R, CC1352P7, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1005699/cc1352p-getting-started-with-chip-using-the-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他部件: CC1312R7CC1352RCC2652R7

您好、社区

我对芯片非常陌生。

我想知道、如何使用 CC1352P 开始使用芯片 SDK。

是否有任何参考文档?

此致、
Shiv Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7、 我认为您必须在芯片上使用 CC13x2x7或 CC26x2x7器件、而不是 CC1352P、并且大多数文档都位于 GitHub 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    因为芯片示例支持 CC13X2系列。 我们为何无法使用 CC1352P 进行开发

    CC1352P 支持 Zigbee 和 Thread 协议。  

    是否有任何具体原因不使用 CC1352P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是关于资源限制。 CC13x2x7或 CC26x2x7与各自的 CC13x2x1或 CC26x2x1器件引脚兼容、功能相同、但具有额外的352KB 闪存和额外的64KB RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用已准备好使用 CC1352P、

    我们是否有任何方法可以使用 CC1352P 与芯片 SDK 集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是开源的、因此您可以尝试自己实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是否支持 CC1312R7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于芯片现在仅在2.4G 上工作、我认为它不支持低于 G Hz SOC 的 CC1312R7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我能够看到 CC1352P 和 CC1352R 具有相同的存储器限制。

    为什么仅支持 CC1352R 而不支持 CC1352P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P7CC2652R7 是具有704k 闪存的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多协议无线 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai Chen

    我比较了 CC1352P1 CC1352P7方框图、可以看到在存储器和架构方面、二者的配置相同、如下所示。

    它们之间有何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 在链接中提供的文档不正确、但 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL3vUwswd.Al8dK9m0JwUw__coGQ502__LATEST 提到 CC2652R7是具有704k 闪存的 SimpleLink Arm Cortex-M4F 多协议2.4GHz 无线 MCU。 CC1352P7也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 CC1352P7的正确文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待 TI 发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ &@

    请帮我获取有关 CC1352P7的更多信息吗?

    将额外的闪存和 RAM 存储器添加到 CC1352P 以支持 Matter (CHIP)的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    我通过私人聊天与您联系。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @YiKai Chen & @

    您能不能帮助我了解具体原因、

    1、为什么 Matter (CHIP)不支持 CC1352P1?

    2.内存是否只是问题?  如果是,它如何影响此事?

    尽管 CC1352P1是多协议 IC、但我只想使用 CC1352P1来实现线程协议、以与 Matter (芯片)连接。

    为什么不可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matter (CHIP)将使用大闪存、因此 CC1352P1内部闪存大小不够。 有什么理由可以争辩、为什么以前设计的 SOC CC1352P1必须支持新发布的 Matter (CHIP)协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matter (CHIP)将使用大闪存、因此 CC1352P1内部闪存大小不够。

    >>这是否意味着 Matter (CHIP) SDK 将集成在 CC1352P7上?

    我想通过 Raspberry PI 运行 Matter (CHIP) SDK、然后尝试与 Thread 边界路由器进行通信以建立线程网络。

    如果我错了、请改正。


    我们使用单独的 CC1352P1 SOC 来设计 Zigbee、Thread 和 SUB1加密狗等每种协议。

    由于该线程没有任何标准协议、我们希望将来使用 Matter。

    如果 Matter 不支持 CC1352P1、那么如果您说 cc1352P1不支持 Matter、我们如何使我们的线程软件狗 Matter 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打算在 Raspberry PI 上运行 Matter (CHIP) SDK、它将充当 Thread 边界路由器。 为此、我假设您可以将 CC1352P 设为 RCP。 仅当您想在 SOC 模式下运行 Matter (CHIP)时、才需要 CC1352P7或 CC2652R7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想通过 Raspberry PI 使用 Matter (CHIP) SDK 来控制 CC1352P Thread Broder 路由器、
    用作用于 CC1352P ZNP 的 Zigbee Linux 网关。

    这就是为什么我要问、是否支持 CC1352P1很重要?

    如果是、是否有任何 CC1352P1和 Matter (CHIP)使用入门文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您会发现我们的附件设备自述文件对 您有所帮助:https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7

    我们有适用于 CC1352P 的 NCP 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APIEuJmrIgn0VOCN454xew__pTTHBmu__LATEST

    此外: https://github.com/openthread/ot-cc13x2-cc26x2

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实有 CC1352P 的 NCP 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APIEuJmrIgn0VOCN454xew__pTTHBmu__LATEST

    >>此 NCP 示例是否适用于 Matter? 我们仍然不清楚 SOC 的实施情况。

    是否有任何核心人员指导我们开始开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NCP 将被用于连接到边界路由器的 RCP 取代、Matter 实现不在 RCP/NCP 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Matter 是开源代码、是否可以通过 Raspberry PI 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是有可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、它将如何通过 Thread 网络提供通信接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边界路由器用于将互联网/内部网与 Thread 网络桥接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是说、

    此问题将通过 Raspberry PI 进行处理、而线程边界路由器将连接到同一网络、而不会与 Raspberry PI 进行任何物理联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与 Raspberry PI 进行任何物理接触、我无法理解您的意思。 也许您可以参阅 https://training.ti.com/ti-matter-technology-demo-unified-standard-connected-objects 、更好地了解使用方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与 Raspberry PI 进行任何物理接触、我无法理解您的意思。

    >>  与 Raspberry PI 进行 UART 或 USB 通信的物理接触

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Matter 在 Raspberry Pi 上运行、并且您打算与 Mate/Thread 器件通信、则仍然必须通过 UART 进行 RCP 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享此链接 https://training.ti.com/ti-matter-technology-demo-unified-standard-connected-objects
    现在、我已经不知怎么处理了这个问题。

    如果我错了、请更正我...

    因为介绍 CC2652R1的演示视频用作边界路由器、并通过 BBB 通信正在运行的事宜。

    我们有相同的用例、但不同之处在于我们希望使用 CC1352P1而不是 CC2652R1和 Raspberry PI、而不是 BBB。

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的、您可以参考 https://openthread.io/guides/border-router/raspberry-pi 来设置 Raspberry Pi 边界路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BBB 或 Raspberry PI 的设置问题、是否有任何参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、但您可以在 sunmaysky.blogspot.com/.../project-connected-home-over-ip-chip.html 中参考我的类似测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息、

    OTBR 和 WIFI 接入点设置是否与 Matter (芯片)瞬时设置?  
    我认为 Matter (CHIP) SDK 本身管理线程边界路由器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说不 如果在 Matter (CHIP)系统中不使用 OpenThread 节点、则不需要 OTBR。