This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:天线开关保护(TVS 二极管)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/995306/cc2652p-antenna-switch-protection-tvs-diode

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PTPD1E04U04

您好!

我们的设计采用基于 CC1352P Launchpad 的 CC2652P。 在天线开关中、您有此 TVS 二极管(swrc350a 参考设计):  

遗憾的是、此 TPD1E0B04DPY 缺货。 我们正在考虑 改用 TPD1E1B04DPYT。 主要区别在于钳位电压为8.5V 而不是19V、 IO 电容为1pF 而不是0.18pF。 您认为这会影响天线的性能吗? 在这种情况下、您是否有任何其他 TVS 二极管要推荐给我们、或者最好不要使用它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以选择具有类似电容的二极管。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 考虑 ZigBee 的频率、我是否可以认为0.18pF 与1pF 相当?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在2.4GHz 时、0.18pF 与1pF 不相媲美。 这2个器件的数据表在开始时建议使用预期的应用。

    0.18pF 器件适用于高达20Gbps 的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾 的是、我目前无法更改封装尺寸、因此我发现的最接近的替代方案是具有0.5pF 电容的 TPD1E04U04。 在数据表中、它没有提到天线应用、但它指出高达6Gbps 的数据速率是很好的、因此对于 ZigBee 2.4GHz、应该是可以的、对吧?

    但是、这是单向 TVS、不像原始 TVS 那样是双向的。 我不完全理解为什么它必须是双向的。 我是否可以使用单向连接方式来保护电路免受正过压的影响? (阳极至 GND)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.5pF 值看起来不错、但无线电信号将具有正负摆幅、单向二极管可能会在反向偏置时立即击穿、从而钳制信号电压。 您应该使用双向 ESD 二极管。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我理解您的意思。 我们 再次分析了我们的设计、由于我们的天线是集成微带、我们得出结论认为、这种保护可能并不重要、尤其是对于其成本而言。 此外、我们的整个器件没有受到特别的 ESD 保护、因此这种单一保护 在我们的情况下可能没有很大的不同。

    当然、如果您对这些要点有强烈的异议、请告诉我。 谢谢!

    此致、