This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:待机模式配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/996447/cc2652r-standby-mode-configuration

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们 使用的是 SDK 中的示例代码、其 ZED 配置已作为 SysConfig 中定义的待机模式策略。 使用此默认配置、测得的样本代码(SDK)电流为~100uA。 我们认为这是因为以下待机模式配置:

无 缓存     μA 时的待机状态:RTC 运行、CPU、80KB RAM 和(部分)寄存器保持、RCOSC_LF -> 0.94 μ A。

如何配置器件以进入以下模式?  

无 高速缓存保留的待机模式:RTC 运行、CPU、80KB RAM 和(部分)寄存器保留、 XOSC_LF      ->μA μ A

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~100uA 外设上似乎存在电流泄漏。 检查您是否先禁用 ZED 中所有未使用的外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您可以参考 《Z-Stack 用户指南 》的电源配置部分获取建议,如设置 CUI_disable 和删除 Board_display_use_UART,以及使用 Z_power test 和 power_test_*配置文件。  如果在 LAUNCHXL-CC26X2R1 EVM 上进行评估、还应确保移除 XDS110跳线。

    此致、
    Ryan