Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 Z-stack-archive
您好、TI 专家、
我的客户使用 CC2530做了一些产品、在构建网络时遇到了一些问题。
应用是用于家庭自动化的各种传感器以及采用 ZigBee 路由器的远程照明开关。
协调器版本为2.3.0 / ZigBee 路由器版本为2.4.0。
情况1. (协调器/墙板)-(ZigBee 路由器)-(传感器)=>没问题。
情况2. (协调器/墙板)-(ZigBee Router1)-(ZigBee Router2)-(传感器)=>在器件注册过程中出现故障操作。 可以在门传感器和断路器上看到它一次。 这些设备连续发送注册请求、网络状态正在变化。
情况3. (协调器/墙板)-(ZigBee Router1)-(ZigBee Router2)-(ZigBee Router3)-(传感器)=>在设备注册过程中出现故障操作。 这些设备连续发送注册请求、网络状态正在变化。 可以在紧急寻呼机中看到它一次、可以在门传感器中反复地看到它。
-客户使用 Ubiqua 协议分析器分析了数据包。 附加日志文件。
我们认为这可能是由于网状结构造成的,因此设备注册可以在网状网络中以多种方式发送给协调器,因此协调器在不同路径中接收相同的请求。
-我不确定我在案例2和案例3中的串行说明了 ZigBee 路由器的结构。 它可以是并行的、也可以是其他的。
我将附加 ppt 文件/日志文件(*。cWBX)、其中包含测试结果、便于您更好地理解。
e2e.ti.com/.../210407_5F00_CC2530.zip
请检查此问题、如果您想了解此问题的任何信息、请告知我。 谢谢。
此致、
Chase