This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:器件识别过程中的故障操作。

Guru**** 2562920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/994002/cc2530-fault-operation-when-in-process-of-device-recognition

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackZ-stack-archive

您好、TI 专家、

我的客户使用 CC2530做了一些产品、在构建网络时遇到了一些问题。

应用是用于家庭自动化的各种传感器以及采用 ZigBee 路由器的远程照明开关。

协调器版本为2.3.0 / ZigBee 路由器版本为2.4.0。

情况1. (协调器/墙板)-(ZigBee 路由器)-(传感器)=>没问题。

情况2. (协调器/墙板)-(ZigBee Router1)-(ZigBee Router2)-(传感器)=>在器件注册过程中出现故障操作。 可以在门传感器和断路器上看到它一次。 这些设备连续发送注册请求、网络状态正在变化。

情况3. (协调器/墙板)-(ZigBee Router1)-(ZigBee Router2)-(ZigBee Router3)-(传感器)=>在设备注册过程中出现故障操作。 这些设备连续发送注册请求、网络状态正在变化。 可以在紧急寻呼机中看到它一次、可以在门传感器中反复地看到它。

-客户使用 Ubiqua 协议分析器分析了数据包。 附加日志文件。

我们认为这可能是由于网状结构造成的,因此设备注册可以在网状网络中以多种方式发送给协调器,因此协调器在不同路径中接收相同的请求。

-我不确定我在案例2和案例3中的串行说明了 ZigBee 路由器的结构。 它可以是并行的、也可以是其他的。

我将附加 ppt 文件/日志文件(*。cWBX)、其中包含测试结果、便于您更好地理解。

e2e.ti.com/.../210407_5F00_CC2530.zip

请检查此问题、如果您想了解此问题的任何信息、请告知我。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提供此类详细信息。  我仍在尝试处理提供的所有数据。  Z-Stack 2.X.0已被弃用、您可能需要检查更新版本的发行说明、以帮助确定问题是否已在后续版本中得到解决。  路由已有多个更新、如果可能、值得考虑更新。  问题集中在协调器尝试找到 到达 ZED 目的的有效路由还是 ZED 通过其父路由向 ZC 发送数据?  设备注册涉及哪些信息?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的访问回复。

    问题集中在协调器尝试找到 到达 ZED 目的的有效路由还是 ZED 通过其父路由向 ZC 发送数据?

    =>第二个是 ZED 通过其父级向 ZC 发送数据。 实际上、这是器件注册的唯一问题。 注册完成后、消息将从 ZED 顺利到达 ZC。

    设备注册涉及哪些信息?

    =>我在 zip 文件中附加了* CubX 日志。 您可以参考以下文件。

    2021-03-31在 ZigBee 路由器 Request_1 (1600LINes..CWBX)之后从 ZigBee 路由器传输相同的数据

    2021-03-31在 ZigBee 路由器 Request_2 (5880Lines).CWBX 之后从 ZigBee 路由器传输相同的数据

    2021-03-31在 ZigBee 路由器 request_3.cBX 之后从 ZigBee 路由器传输相同数据

    如果您想了解更多相关信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你提供的其他详细信息 Chase、我将在能够时继续查看此信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您对上述问题有任何更新、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    Z-Stack 2.X.0的网络层非常原始、似乎不支持根据您的调查跨多个跃点进行路由。  由于所引用堆栈的使用时间较长、调试很难、但请确保对于 NWK_MODE (MAX_NODE_DEPTH 大于1)、使用了 NWK_MODE_MESH 而不是 NWK_TREE、 STACK_PROFILE_ID 使用 ZIGBEPRO_PRO_PROFILE、而不是 generic_[START/TRE](每个在 NWK_DEPTH 中定义)。  我还强烈建议他们考虑升级到 Z-Stack 3.0.2或至少 Z-stack-archive HA 1.2.2a 以获得更好的性能。

    此致、
    Ryan