This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 XDS100 V2调试 CC2652P1FRGZ

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK, Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/995182/cc2652p-debugging-cc2652p1frgz-with-xds100-v2

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:SMARTRF06EBKZ-STACKSysConfig

尊敬的所有人:

我正在使用 CC2652P1FRGZ 开始一个项目(在互联网上购买了 EByte E72 2G4M20S1E 模块)(该项目旨在替代已过时的 Freescale UART 转 Zigbee 收发器)

我曾遇到 过280xxx 偏差、但 CC 射频器件没有任何变化。

1)我有一个有效的 XDS100 V2 14引脚接口(至少对于28032和280049器件)、但我无法连接 CC2652P1并与之建立链接

是否可以 将 XDS100 V2与 CC2652P1器件配合使用?  

如果是,我已经连接了4个 JTAG 引脚、复位和电源,引脚配置上是否有其他连接需要 注意 ? 是否需要重置?

2) 2)对于 UART 转 Zigbee 接口,您建议我从哪个项目开始?  

我更喜欢没有 RTOS 的项目。

 提前感谢您

此致

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信目前支持的调试器是 XDS100v3 (包含在 SmartRF06EB 中、www.ti.com/.../SMARTRF06EBK) 和 XDS110 cJTAG。

    LaunchPad 包含 XDS110调试探针。 默认情况下使用这些调试器。  www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1352P

    我认为我们不支持非 RTOS 示例、但我必须检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    FI 正确、仅 TI-RTOS 支持 Z-Stack。  但是 、您的项目似乎需要将 CC2652P1用作 Zigbee 网络处理器(ZNP)、其固件不需要太多更改、因为应用程序托管在单独的器 件上、默认情况下用于通过 UART 使用 MT API 进行通信。   SysConfig 支持定制电路板设计、有关 更多信息、请参阅《Z-Stack 用户指南 》的相关部分(还提供 SimpleLink Academy 实验)。   有关主机示例、请参阅 ZigBee-Linux-sensor-to-cloud 或 Z-Tool。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家。

    1) 1)我今天下午检查了、似乎我需要至少 XDS110、明天我将尝试280049 LAUNCHPAD 上提供的一个

    2) 2)对 RTOS 来说、我将使用它、感谢您提供上述链接。 我将从您指示的项目开始。

    此致  

    Francois