Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK, Z-STACK, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SMARTRF06EBK、 Z-STACK、 SysConfig
尊敬的所有人:
我正在使用 CC2652P1FRGZ 开始一个项目(在互联网上购买了 EByte E72 2G4M20S1E 模块)(该项目旨在替代已过时的 Freescale UART 转 Zigbee 收发器)
我曾遇到 过280xxx 偏差、但 CC 射频器件没有任何变化。
1)我有一个有效的 XDS100 V2 14引脚接口(至少对于28032和280049器件)、但我无法连接 CC2652P1并与之建立链接
是否可以 将 XDS100 V2与 CC2652P1器件配合使用?
如果是,我已经连接了4个 JTAG 引脚、复位和电源,引脚配置上是否有其他连接需要 注意 ? 是否需要重置?
2) 2)对于 UART 转 Zigbee 接口,您建议我从哪个项目开始?
我更喜欢没有 RTOS 的项目。
提前感谢您
此致
Francois