Thread 中讨论的其他器件:CC2530、 Z-stack、 CC2531
尊敬的 TI:
我们使用了 CC2530+2591 Zigbee 模块并使用了用于协调器的标准1.2版本固件、并将20个器件(照明模块)与一个协调器配对器件运行良好长达数周、突然应用中的某些模块无法正常工作、 因此、我们尝试重新连接它、但它未重新连接、我们尝试在我的工作台中复制相同的情形、因此我们使用了 C2531软件狗、并将1个照明模块与之配对、最初我们可以使用 AF_DATA_REQUEST 控制灯、 在一个或多个命令之后、模块停止响应、稍后我们对模块进行了重新供电、然后它首次运行、再次停止工作电源重启1次。 现场也发生了这种情况。 这一问题的原因可能是什么、我们以前控制过几次、这是可以的、但现在问题就存在了。 请帮助我们解决此问题。