This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:无法控制终端设备

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/993380/cc2530-cc2591em-rd-unable-to-control-end-device

器件型号:CC2530-CC2591EM-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2530Z-stackCC2531

尊敬的 TI:

我们使用了 CC2530+2591 Zigbee 模块并使用了用于协调器的标准1.2版本固件、并将20个器件(照明模块)与一个协调器配对器件运行良好长达数周、突然应用中的某些模块无法正常工作、 因此、我们尝试重新连接它、但它未重新连接、我们尝试在我的工作台中复制相同的情形、因此我们使用了 C2531软件狗、并将1个照明模块与之配对、最初我们可以使用 AF_DATA_REQUEST 控制灯、 在一个或多个命令之后、模块停止响应、稍后我们对模块进行了重新供电、然后它首次运行、再次停止工作电源重启1次。 现场也发生了这种情况。 这一问题的原因可能是什么、我们以前控制过几次、这是可以的、但现在问题就存在了。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 Z-Stack 版本? 是否使用 Z-Stack Home 1.2.2a? 我还建议您使用监听器来检查无线传输中发生的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Z-Stack Home 1.2.2a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否修改了 Z-Stack 源代码中的任何内容? 您能否提供监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有修改任何内容、因为我们使用了来自 Koenk Kanters Github 的 Z-stack 1.2固件、这是一个十六进制文件。 我们正在准备嗅探器日志、将很快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8400.sample-data.psd

    这是监听器日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    监听器日志不提供更多信息。  加入 、看看他是否观察过这种行为。   ZNP 器件是否仍然响应主机发出的 MT 命令、但绝不通过无线方式发送它们、是否广播链路状态消息或响应其他器件发出的命令?  如果您在出厂时重置节点并重新连接指示灯、则行为是否恢复正常?  如果器件完全重新编程、会发生什么情况?  我正在尝试确定非易失性或程序闪存存储器是否可能损坏。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 ZNP、我同意 Ryan 的意见、即您应该检查 ZNP 器件是否仍然首先响应主机发出的 MT 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到许多 CC2531/CC2530协调器已经失败了、尤其是当您到达包含20多个器件的网络时。 源路由固件可能提供更好的稳定性(因为该固件中的内存堆会增加): https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/source_routing 

    如果这不能帮助我们建议 Zigbee2MQTT 用户升级到功能更强大的适配器(基于 CC1352/CC2652)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了正确了解问题、我只将一个模块与 USB 记忆棒配对并进行测试、发现了相同的问题。 它适用于循环供电后的第一个命令、稍后停止响应、但 ztool 在器件通电时显示通知消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着在使用 CC2531EMK-USB 与 Ztool 配合使用并连接到单个 Zigbee 器件时、您可能会重现类似的问题? 如果是、您能否详细说明在该 CC2531EMK-USB 上运行 ZNP 时使用的 Z-Stack 版本以及在电源回收后使用的第一条命令、并参阅在该命令之后停止响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了来自链接 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default 的 Z-stack 1.2固件、 我刚刚配对了一个照明模块、并在 AF_DATA_REQUEST 中为 ON/OFF 帧了一个命令、对于第一个命令、它会打开或关闭、并且我可以通过 AF_INVING_MSG 成功接收反馈、 对于下一个立即命令、它没有响应、并显示如下所示的消息、

    09:56:41.81 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
      DstAddr:0xFA8A
      DestEndpoint:0x01
      SrcEndpoint:0x07
      clusterid:0x0006
      TransID:0x01
      选项:0x02
      半径:0x07
      Len:0x03
      数据:... (0x01、0x01、0x01)

    09:56:41.83 COM4 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
      状态:afStatus_Success (0x0)

    09:56:42.27 COM4 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
      状态:afStatus_Success (0x0)
      端点:0x07
      TransID:0x01

    但器件中没有响应、有时、如果我们重新启动终端器件的电源、它会再次开始响应第一条命令。 我们已经使用此工具几天了、但这是我们第一次遇到这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您遇到的问题是终端设备不响应命令、也不是 ZNP 无响应? 如果是、您使用什么终端设备进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我认为终端设备还可以、因为我们使用其他终端设备(来自另一个品牌和型号)尝试了相同的方案、并观察到了相同的症状。 这是执行命令时 ZNP 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试时、是否使用监听器检查终端设备是否进行轮询以接收命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不知道这种监听器解码、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解您的回答:"我不知道这段嗅探器解码"。 如果您使用监听器、您能否提供与此最新问题相关的监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我可以跟踪监听器、但无法解码来自 tracee2e.ti.com/.../data-not-working.psd 的信息

    这是另一条线迹、其中器件控制第一条命令并进一步停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对您的协调器和设备进行出厂重置、以便在监听器始终打开的情况下加入并再次进行测试、以便我可以获取您的网络密钥来解密您的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请稍等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../complete-data.psd

    在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从协调器向器件发送了什么命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过协调器的 AF_DATA_REQUEST 构建了一个开-关命令。

      DstAddr:0xFA8A
      DestEndpoint:0x01
      SrcEndpoint:0x07
      clusterid:0x0006
      TransID:0x01
      选项:0x02
      半径:0x07
      Len:0x03
      数据:... (0x01、0x01、0x01)

    和上述参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的完整数据.psd 中没有短地址为0xFA8A 的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、完整的 data.psd 是我们捕获的实际文件、上面的帧数据是我发送的一个示例帧、供您了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您的测试设备的短地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x42E6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的完整 data.psd 中没有0x42E6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是昨天、我们将协调器与终端设备配对、并发送了命令、最初是针对它正在工作的第一个命令、而第二个命令则不工作、从这种情况下、我们得到了跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器日志结果与您描述的结果不匹配。 无论如何、您可以尝试执行测试并再次提供新的监听器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../trace-data.psd 现已推出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 跟踪数据.psd ,我看到协调器发送开/关命令,而您的设备响应 MAC ACK,这意味着设备接收命令。 我看到您正在使用 Silicon Labs 器件、您应该检查该 Silicon Labs 器件上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们尝试了另一个终端器件(不同的制造商、但芯片实验室)出现了相同的问题、现在让我尝试一下基于 TI 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YK 这里是基于 TI 的终端设备的另一个跟踪数据、该设备也会配对、但当我尝试使用 AF_DATA_REQUEST 进行控制时、它不会发生、e2e.ti.com/.../TI-trace-data.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新的监听器日志中、终端设备的 IEEE 地址是3C-6A-2C-FF-FE-D0-96-F8、看起来不属于 TI SoC。 我没有用于解密某些数据包的网络密钥、但我可以看到当协调器向其发送消息时、3C-6A-2C-FF-FE-D0-96-F8会响应 MAC ACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该特定器件基于 CC2530、我们之前对它进行了控制、但现在它正在配对、但无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、3C-6A-2C-FF-FE-D0-96-F8不是 CC2530的 IEEE 地址格式。 无论如何、我是否可以知道您在此 CC2530上运行的 Z-Stack 版本和示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在此运行任何堆栈或示例、这种情况就像我在 CC2530+2591上运行协调器固件一样、终端设备基于此 CC2530、它是第三方照明开关、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "终端设备基于此 CC2530、它是第三方照明开关"是什么意思? 如果第三方设备未响应、您应联系制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我假设问题不在于终端器件、这里有3种不同的终端器件(2种来自 Siliconlabs、1种来自 TI)、所有终端器件的行为如何相似、这些产品我们已经集成并使用得很好。 如果需要、我将通过将所有3个终端设备与 Philips Hue 配对来发送跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是根据嗅探器日志来判断。 另一种可能是发送开/关命令时目标端点出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可能与此类似、但我使用了它首次工作的同一目标端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在发送开/关命令之前请求活动端点及其简单描述符、以确认您的应用程序是否使用了错误的端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在 Z-tool 中使用什么命令来请求端点和描述符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ZDO_ACTIVE_EP_REQ 和 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我检查一下