This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:开箱后无法正常工作;PCB 上缺少组件

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, FLASHTOOL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1003563/launchxl-cc1352p-non-functional-after-unboxing-missing-components-on-pcb

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PFLASHTOOLUNIFLASH

开箱后、发现了批次编号为3072018LK3的全新开发板、CC1352P 似乎无法正常工作。

迄今为止执行的测试:

-通过 USB 连接到 PC ->好的、可以检测到两个 XDS 端口

-使用 TI Flashtool 通过 XDS 对十六进制文件进行编程(UniFlash 和 TI 射频编程器已测试)->好的、可以对十六进制文件进行写入和验证

没有预编译的十六进制文件、也没有自己的十六进制文件、看不到程序执行。

已对已组装的 PCB -> NOK 执行目视检查、至少 C461和 C471 (7.5pF 0201)缺失

手动焊接新的 C461和 C471 8pF 0402 ->测量正常、但看不到程序执行

晶振启动可见

还有什么可以做的、还有哪些其他问题可以用这个批次来解决?

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    不知道我们的任何 LaunchPad 批次都有任何问题、但我将再次检查。

    我目前没有关于批次号码的概述。

    您在 LAUNCHXL-CC1352P1、 LAUNCHXL-CC1352P-2或 LAUNCHXL-CC1352P-4上看到了哪种 LaunchPad?

    所有 CC1352P LP 都应安装 C461和 C471。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以包括未 修改的 LP 图片,以显示缺少的组件?

    我想与生产团队分享这一点。

    谢谢、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我没有在没有修改的情况下拍照、但这将仅显示两个空的0201位置。

    我只能通过修改向您发送图片、因此由于射频屏蔽、两个0403电容器焊接在尽可能好的位置。 测量结果显示电容器已连接、但整个电路未显示任何程序操作。第二张图片是用显微镜拍摄的、以了解详情...

    我的问题是:

    -还可以检查哪些内容? 我没有找到任何其他缺失的组件。

    -由于缺少组件是明显的生产问题、TI 会给我发送一个新的电路板吗?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪个版本的 Launchpad?

    该板具有哪种芯片版本? 如果您将 Launchpad 连接到 SmartRF Studio、Studio 会报告您拥有哪个版本的 CC1352P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    生产站点无法识别 您所述的批次编号:3072018LK3。 生产站点已请求在未修改时显示顶部和底部的 LP 图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能解释为什么这么多 未被工厂识别... 但是为了方便搜索、我在这个主题中添加了一张从整个贴纸的图片。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="66607" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1003563/launchxl-cc1352p-non-functional-after-unboxing-missing-components-on-pcb/3714407 #3714407">主板具有哪个芯片版本? 如果您将 Launchpad 连接到 SmartRF Studio、Studio 会报告您拥有哪个版本的 CC1352P?

    您是否测试过此项? 我怀疑您有一个不受支持的带有 CC1352P 修订版 C 的 Launchpad (修订版 C 是预量产版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 中显示的芯片版本为 C (1.1)。

    芯片上的标记为:第三行- TI X79J;第四行- PD5C

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/767774/faq-cc13x2-cc26x2-revision-e-and-sdk-version-compatibility

    自我们获得修订版 E 以来已经超过2年了。这是新的 Launchpad 吗?如果是、您在哪里购买它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该董事会是从 Farnell 订购的、但在 Corona 爆发之前确实如此。 此后、该项目被暂停。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您联系 Farnell 申请新的董事会。 当 TI 将 CC1352P 更新为量产版本时、看起来他们没有清空库存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于焊接了缺失的电容器(当然、保修期已过)、它们不会交换电路板。

    那么、如何继续 TI 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    将为您安排一个新的电路板。 我将直接向您发送电子邮件并关闭此主题。