Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
你(们)好。
总结: CLI_MTD 是否可以将其唯一主机名注册到网络(例如边界路由器),以便使在边界路由器的 wifi 端运行的客户端能够按名称引用设备,而不必知道 OT 设备的 IPv6地址?
详细信息:
我已开始使用最近 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29中提供的 TCP 功能。 我已确认可以在我的笔记本电脑(边界路由器的 WIFI 端)上编写一个小型 TCP 客户端、并成功建立与 CC2652R7 LaunchPad (边界路由器的 OT 端)上运行的 CLI_MTD 的 TCP 连接。 对于 OT 设备(以及本特定实验),我正在使用可用 CLI‘TCP’命令的[子集]。 例如:
> TCP 帮助
中止
基准
绑定
连接
取消初始化
帮助
初始化
倾听
发送
发送
制动灯
完成
>
我已经证明、如果我提前知道 CLI_MTD 的 IPv6地址是什么、我可以通过在笔记本电脑上运行的客户端代码(同样、我的边界路由器的 WIFI 端)建立 TCP 连接。 没关系。 但从长远来看、我将需要通过主机名连接到 OT TCP 服务器;这是我的问题。 CLI_MTD 是否可以将其唯一主机名注册到网络(或边界路由器),以使运行在网络 WIFI 端的客户端能够按主机名引用? 换句话说、作为一个示例、这两个 Linux/MacOS 命令中的任何一个都是可能的:
ping6 fdd6:3481:6985:ebdb:5120:fd96:72ed:24ba
...或...
ping6 My_OTDeviceHostname
提前感谢!
Steve Kranz