This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:编译工程示例

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1161428/lp-cc2652r7-compiling-the-project-example

器件型号:LP-CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我正在使用"DMM_zc_switch_remote_display_app"示例、当我创建工作区时、我看到 SysConfig 生成的文件如下图 n 所示。

能否将"ti_ble_config"、"ti_devices_config"、"ti_DMM_application_policy"等文件移动到新文件夹中。 如果我这么做、它会在编译工程时再次在如下所示的同一文件夹中生成它们。 请建议。 在实际定义的位置、复制这些模块的位置? 是通过预编译命令实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    SysConfig 每次生成时都会自动重新生成这些文件。  如果要移动或直接修改文件、您可以在 SysConfig Editor 中查看它们->显示生成的文件并取消选择"包含在编译中"。  您可以从 TI DMM 用户指南的禁用 SysConfig 部分阅读更多内容

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我希望将这些文件保留在单独的文件夹中。 如果它重新生成,则期望它在我创建的单独文件夹中重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建工作区并冻结软件后、我们是否可以删除"自定义编译"、"预编译"和"编译后处理"命令? 我使用的是 IAR Embedded Workbench 版本8.50.9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议在单独的文件夹中重新生成 SysConfig 文件或删除构建命令。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。