This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530晶体选择

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/875914/cc2530-cc2530-crystal-selection

器件型号:CC2530

您好!

让我感到困惑的是数据表"SWRS081B–2009年4月–2011年2月修订版"中的晶体规格参数。

AFAIK、CL 是一个特定晶振设计的负载电容。 因此、当我选择晶体时、我需要使用公式将其与两个电容器组合在一起以满足其所需的 CL

CL =(C1 * C2)/(C1 + C2)+杂散

因此、我觉得很奇怪、TI 给出的 CL 范围为10pF 至16pF。 我在其他 MCU 数据表中从未见过这种情况。

但是、数据表显示"在 TA = 25°C 且 VDD = 3V 的德州仪器 CC2530 EM 参考设计上测得、除非另有说明"。

但更有意义的是在 XTAL 引脚上呈现寄生电容。

我是完全错误的、还是您同意我的观点?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我已将您的问题转交给我的一位同事。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的公式正确。 是的、您需要 调整负载电容器值以实现晶体的频率精度。

    请注意、当晶体在并行模式下使用时、应指定负载电容。

    我们建议使用满足数据表(SWRS018)中所述规格的晶振。  

    声明"在 TA = 25°C 且 VDD = 3V 时在德州仪器(TI) CC2530 EM 参考设计上测得、除非另有说明" 可能不 适用于所提到的所有晶体规格、而适用于启动时间和断电保护时间。

    谢谢、

    PM