This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使用 zstack3.0的 CC2530的 UART 数据包的最大长度是多少

Guru**** 2931380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/882736/cc2530-what-is-maximum-length-of-uart-packet-of-cc2530-with-zstack3-0

器件型号:CC2530

您好!

我在设计中使用了 CC2530。

我读取的 UART 数据包的最大长度为64。

如何增加该数字?

我试图改变

#define MT_UART_TX_缓冲 器_MAX 128
#define MT_UART_RX_缓冲 器_MAX 128
#define MT_UART_THRESHOLD 128 //(MT_UART_RX_缓冲 器_MAX / 2)

但它没有影响。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定这些参数在 HalUARTOpen 中被配置为"halUARTCfg_t *config"的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请描述您为观察此行为所采取的步骤。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要提供任何更新?

    此致、
    Ryan