请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
我在设计中使用了 CC2530。
我读取的 UART 数据包的最大长度为64。
如何增加该数字?
我试图改变
#define MT_UART_TX_缓冲 器_MAX 128
#define MT_UART_RX_缓冲 器_MAX 128
#define MT_UART_THRESHOLD 128 //(MT_UART_RX_缓冲 器_MAX / 2)
但它没有影响。
非常感谢。