This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Z-Stack - Zigbee Linux 网关 Project Zero

Guru**** 2556950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/882595/ti-z-stack---zigbee-linux-gateway-project-zero

主题中讨论的其他器件:AM4378Z-stackCC2531

我正在测试 TI Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero。 我使用的是 Sitara AM4378 debian + CC2531USB。


我已经为 CC2531USB 固件编程了具有 ZNP 的 CC2531。


我完成了 TI Z-Stack - Zigbee Linux 网关 Project Zero 的步骤、似乎一切正常、我已经打开了 Web 应用程序并向我展示了通道+ PanID + opennetwork +软复位+硬复位。 但是、当我单击 opennetwork 时、设备从未处于运行状态。 网络未显示任何设备。 请、我对我的问题有什么想法?

非常感谢保姆的建议、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Web 应用程序是否显示有效信道和 Pan ID?  这将确认网关正在正确地向 ZNP 发送命令。  您的加入设备是什么?  如果它使用 Zigbee HA 规范、由于强制执行 TC Link 密钥更新、网关可能不允许它加入网络。  如果可能、请提供监听器日志以及网关日志。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用嗅探器来检查空气中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢

    根据 hardware.jp 图片、我尝试在具有 CC2531USB 的 Zitara AM4378上运行 Zigbee 网关


    我已按照"IT Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero"的步骤进行操作。 Web 应用程序显示频道和 PanID,但没有设备加入网络。 ZigBee 器件(终端器件)工作正常、我在另一个系统(我有一个轻量器件和一个恒温器)上试用过它们。


    CC2531USB 已使用 ZPN 固件进行编程。


    运行$ sudo ./start_local.sh 后,bash 会显示启动阶段3失败。


    执行$ sudo ./start_local.sh 后的其他时间,bash 会显示为未找到 SEQ 0的 RspHlfl -状态0。 请参阅图片 bash1.jpg


    如果我运行$ sudo ./start_gateway.sh、然后运行$ sudo ./start_local.sh、则 bash 会显示启动阶段1失败。 请参阅图片 bash2.jpg


    当我执行 dmesg 命令时、我会得到 bash3.jpg 中显示的表
    如果我运行$ ls–l / dev / ttyAMC *、则会列出器件 ttyAMC0
    请、我有什么问题吗?
    是否有任何方法可以了解网关是否真正与 CC2531通信?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 CC2531软件狗似乎有问题、您是否有另一个 CC2531 USB 软件狗进行测试? 顺便说一下、您的 CC2531 USB 软件狗是否由 TI 制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要先看到"启动阶段5成功完成"、然后才能与 ZNP 正确通信。  以下是一个类似的 E2E 主题、可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/743467/ 

    此致、
    Ryan