This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:在距离目标频率中心20mH-150MHz 的频率上接收到帧

Guru**** 3008540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/878696/cc2538-received-frame-on-the-frequency-20mh-150mhz-off-from-the-target-frequency-center

器件型号:CC2538


大家好、我有一个包含 TI CC2538的电路板。 目前、我们设计了一个能够在2.1-2.6GHz 频率范围内进行通信的 IEEE802.15.4编译芯片。 当我们尝试在该范围内的这些频率下发送帧时、配置为仅侦听 IEEE802.15.4通道之一的 CC2538能够在其他频率上接收一些偏移为20MHz -150MHz 的帧。 不过、在意外频率下接收到的帧的 RSSI 低于在正确频率下接收到的帧。

是否有人能解释导致这种情况的原因? 谢谢!

Tengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述您的测试方法吗?

    您是否可以使用 SmartRF Studio 在发送 CW 未调制模式下测试电路板并测量两个电路板上的 Tx 频率?

    您可能需要将频谱分析仪的范围设置为10kHz、以获得更好的频率精度。

    谢谢、

    PM