Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538
大家好、我有一个包含 TI CC2538的电路板。 目前、我们设计了一个能够在2.1-2.6GHz 频率范围内进行通信的 IEEE802.15.4编译芯片。 当我们尝试在该范围内的这些频率下发送帧时、配置为仅侦听 IEEE802.15.4通道之一的 CC2538能够在其他频率上接收一些偏移为20MHz -150MHz 的帧。 不过、在意外频率下接收到的帧的 RSSI 低于在正确频率下接收到的帧。
是否有人能解释导致这种情况的原因? 谢谢!
Tengfei