Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好 TI 团队
我的集线器有两个芯片[wifi 芯片是 QCA4531、ZigBee 芯片是 CC2538作为协调器]。CC2538 使用 USB 接口向4531发送和接收数据。
我 已经使用 SBDemo 工具实现了 CC2538在线升级。但是、如果现在要升级在线 CC2538固件、我应该 更改硬件(USB 接口到 UART 接口)?
我想知道、如果我不需要更改硬件、我还有另一种方法可以在线实现 CC2538升级?
如果我想实现终端器件(CC2652) OTA[CC2538 OTA 至 CC2652]、终端器件(CC2652)还必须具有 外部 SPI 闪存[存储 CC2652 bin 文件]和 CC2538 (协调器)?
如何使用 ZigBee Linux 网关?
谢谢!