This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 (协调器)在线升级和 CC2538 (协调器) ZigBee OTA CC2652 (终端设备)程序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/871915/cc2538-cc2538-coordinator-upgrade-online-and-cc2538-coordinator-zigbee-ota-cc2652-end-device-program

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好 TI 团队  

我的集线器有两个芯片[wifi 芯片是 QCA4531、ZigBee 芯片是 CC2538作为协调器]。CC2538 使用 USB 接口向4531发送和接收数据。

我 已经使用 SBDemo 工具实现了 CC2538在线升级。但是、如果现在要升级在线 CC2538固件、我应该 更改硬件(USB 接口到 UART 接口)?

 我想知道、如果我不需要更改硬件、我还有另一种方法可以在线实现 CC2538升级?

 如果我想实现终端器件(CC2652) OTA[CC2538 OTA 至 CC2652]、终端器件(CC2652)还必须具有 外部 SPI 闪存[存储 CC2652 bin 文件]和 CC2538 (协调器)?

 如何使用 ZigBee Linux 网关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.要使用 CC2538串行引导加载  程序、您可以参阅 www.ti.com/.../swra466b.pdf、是的、串行引导加载程序使用 UART 或 SPI。

    2.要实现终端设备(CC2652) OTA、您需要使用 CC265的外部闪存。

    3.下载 Z-Stack Linux GW 参考设计后,文档文件夹中有用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢 

    这意味着我的硬件应该被交换(USB 到 UART)。

    为了实现终端器件(CC2652) OTA、您需要使用 CC2652的外部闪存。 CC2538 不需要它。

    我将详细了解您所说的 PDF。

    谢谢!