This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:网络中路由器的最大数量

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/889342/cc2530-maximum-number-of-routers-in-the-network

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

文档“AN123–利用 TI 的 ZigBee SoC 和 Z-StackTm软件打破400节点 ZigBeeRegistered网络屏障”指导我们配置堆栈,以最大限度地减少网络流量。 但我们如何确定最大数量 基于现有堆栈配置进行可靠通信的器件(不实施上述文档中建议的更改)。  

我们已经使用100台路由器和一个具有可靠通信的协调器对网络进行了测试。 但现在我们打算在同一网络中添加更多路由器(40号)。

此附加路由器对网络有什么影响?

我们可以测量哪些参数来确定网络的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AViral、

    回答有关在 Z-Stack 网络上可靠运行的最大器件数量的问题取决于堆栈配置、网络拓扑和安装环境。  即使未使用 MTO 集中器路由、更多的路由器也会增加广播风暴的可能性。  网络性能通常通过消息延迟和数据包确认来衡量。

    此致、
    Ryan