请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
文档“AN123–利用 TI 的 ZigBee SoC 和 Z-Stack软件打破400节点 ZigBee
网络屏障”指导我们配置堆栈,以最大限度地减少网络流量。 但我们如何确定最大数量 基于现有堆栈配置进行可靠通信的器件(不实施上述文档中建议的更改)。
我们已经使用100台路由器和一个具有可靠通信的协调器对网络进行了测试。 但现在我们打算在同一网络中添加更多路由器(40号)。
此附加路由器对网络有什么影响?
我们可以测量哪些参数来确定网络的性能?