This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Centralite 3系列微门传感器在 TI CC2530上不起作用

Guru**** 2923450 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538, CC2530, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/900425/centralite-3-series-micro-door-sensor-does-not-work-on-ti-cc2530

Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2538CC2530CC2592Z-stack-archiveCC2590

I TI 支持团队、

Centralite 门传感器与 TI CC2350配对/加入。 我们使用监听器工具来查找低级数据包是否显示关联、但随后会接收到未知的信标数据包、从而导致 TI CC2350协调器不知道如何处理此数据包。

附件是邮件主题中有关此主题的讨论、请查看。

此外、附件 DoorSensor_assoc_packets.psd 是使用 IT SmartRF 监听器工具提取的数据包、供您参考。

谢谢、

Jamese2e.ti.com/.../DoorSensor_5F00_assoc_5F00_packets.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 Zigbee 3.0网关? 如果是、您可以尝试将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false 以再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    是的、它是 ZB 3.0网关、基于 Z-Stack 3.0.1软件堆栈。

    我已在 bdb_interface.h 文件中将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 的值修改为 false 并尝试。

    任何更新都会让您知道、

    谢谢、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我删除了电子邮件附件、以保护不希望在 E2E 上使用电子邮件地址的用户的身份。  数据包监听器软件相当旧、并且根据 Zigbee PRO 2007标准解密数据包、该标准不理解 Zigbee 3.0 TC Link 密钥更新过程。  由于 Centralite 门传感器基于 Zigbee HA 1.2、因此它无法识别此过程、这就是通信无法开始过去关联的原因。  我同意 YK 的观点、 即 BDB_DEFAULT_TC_REGAL_KEY_EXCHANGE 必须设置为 false。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我尝试在 Z-Stack v3.0.1中将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false、但发现根本无法连接 Centralite 门传感器器件。  我认为这应该是基于 Zigbee HA 1.2的中央门传感器、如您所述。 这是否意味着需要在 TI CC2350中将 FW 更新为 Zigbee HA 1.2软件堆栈? TI CC2350 FW 是否同时支持这两者?

    您对我们有什么建议吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee HA 器件应能够加入 Zigbee 3.0网关。 尝试执行中的修补   程序以再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    感谢您的响应、我是否知道"2 Z-Stack 3.0.1问题/修复"列表中的补丁都是必需的?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数相关修补程序是2.2、2.8和2.12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,YK,

    我将按照说明操作并告诉您结果。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    之前多次证明的那样、Z-Stack 3.0.1协调器应能够在更改上述定义后允许 Zigbee HA 1.2器件的互操作性。  请确保在重新编程之前擦除所有 CC2538存储器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    按照 YK 的说明将补丁更新到 Z-Stack 3.0.1后、Centralite 门传感器仍然无法正常工作、我们使用 SmartRF 监听器检索数据包、发现门传感器发送了信标数据包、但协调器无法关联。

    在 Silicon Lab EM3581中运行的同一个中心门传感器没有此问题、它可以成功加入和接收打开/关闭数据包(事件)。 请帮助确认我们错过了哪些步骤。

    我附加了两个 PSD 文件供您参考。  

    1. 在 TI CC2530和门传感器上捕获 CentraliteDoorSensor_packets.psd

    2. 在 EM3581和门传感器上捕获 SiliconLab.PSD

    此外、我们使用 TI CC2530而不是 TI CC2538。  还有扩展的板载 CC2592 PA。

    谢谢、

    James

    e2e.ti.com/.../SiliconLab.psde2e.ti.com/.../CentraliteDoorSensor_5F00_packets.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CentraliteDoorSensor_packets.psd 中、我看不到协调器启用允许加入。 您应该确保协调器启用允许加入以允许设备加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我重新捕获了数据包并附加了 CentraliteDoorSensor_packets1.psd 文件以供您参考。

    操作包括:
    1.执行允许加入
    2.重复执行关闭/打开操作

    由于监听器始终接收数据包、因此我无法确定哪些数据包属于打开或关闭数据包。 您能识别它们吗?

    谢谢、

    James

    e2e.ti.com/.../CentraliteDoorSensor_5F00_packets1.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 您的 SiliconLab.PSD 中看不到器件加入过程。 您能不能在 Silicon Labs GW 和集中器件加入后再次监听、以便我可以将其与 您的 CentraliteDoorSensor_packets1.psd 进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    ZED 请求离开时、ZC 不会告诉它。

    您需要确定 TI ZC 未能提供 Centralite ZED 所需的内容。  这可以通过比较 SiLabs ZC 的监听器日志来实现、但正如 YK 提到的、所提供的数据包在没有 NWK 密钥的情况下进行加密。  例如、我注意到 TI ZC 不响应匹配描述符请求、可能是因为列表中只有一个保留的输出群集、它没有为其注册端点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YK 和 Ryan、

    请参阅附件、该附件是重新捕获的数据包并包含连接数据包。

    您提到"TI ZC 不响应匹配描述符请求"、您能否大致描述此问题是否属于 TI FW?

    谢谢、

    James

    e2e.ti.com/.../SiliconLab_5F00_door_5F00_sensor_5F00_success_5F00_on_5F00_off.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Ryan 的观点、您可以尝试让 ZC 通过在 ZC 上添加 IAS 区域客户端群集支持来响应匹配描述符请求、并查看其是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    您能告诉我在哪里可以找到用于处理匹配描述符请求的示例代码吗?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在中引用 SampleCIE  作为 ZC、以查看它是否会使 Centralite 3系列微门传感器成功加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我想澄清一点 、这不是 TI 的 Z-Stack 解决方案的问题、而是用户应用程序中缺少的功能(即、如 YK 所述的群集支持)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我想澄清几个问题

    您之前提到的解决方案和补丁文件还必须应用于 Z-Stack 3.0.1吗?

    我们使用 ZNP 与 Z-stack 进行通信。 客户端应用程序使用 RTEMS RTOS。 是否有示例代码可供参考?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.建议执行修补程序。

    2.您只需要使用 AF_register 在 AppOutClusterList 中注册 IAS 区域群集,ZNP 应自动响应匹配请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我将按照您的说明执行修补程序。

    关于 AF_register 说明,这意味着我需要将 IAS 区域群集(0x500)添加到 AppInClusterList?

    谢谢你

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,应将 IAS 区域群集(0x500)添加到 AppOutClusterList 而不是 AppInClusterList。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James。

    1.您是指 已知问题 Wiki 还是其他问题?  但是的、建议这样做。
    2. YK 已经给出了有关 AF_REGISTER 的指令

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.您是指 已知问题 Wiki 还是其他问题?  但是的、建议这样做。

    James:是的、 我按照了 YK 说明更新了 Z-Stack 3.0.1上的修补程序

    2. YK 已经给出了有关 AF_REGISTER 的指令

    James: 我已尝试在 AppOutClusterList 中添加 ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_zone (0x500)并对其进行了测试、但发现门传感器配对后会重新发送关联信标数据包。因此此问题仍未解决。

    请参阅附件 PSD 文件。

    谢谢、

    James

    e2e.ti.com/.../Centralite_5F00_DoorSensor_5F00_Packets_5F00_IAS.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否注册了端点、能否提供完成此操作的过程?  CC2530 ZNP 具有与以前相同的行为、它广播 ZED 匹配描述符请求、但不提供匹配描述符响应。  您可以在 ZNP 上尝试进一步调试或评估 SampleCIE 项目以收集更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们的架构是微控制器通过 SPI 接口向 ZNP 发送数据。

    ZB 初始流程如下:

    1.设置 ZCD_Coordinator

    2.将 BDB 通道设置为自动

    设置 AF_REGISTER

    4.禁用 BDB TC 密钥交换

    在初始化完成后执行允许加入。  加入完成后,我们还可以从终端设备获取信息,例如 IEEE addr、配置文件 ID、InClusterList... 等等 但是、终端设备将在几秒钟内再次发送关联数据包。  

    匹配描述符响应函数在 ZNP 中运行。 除了相关的补丁文件、我没有修改 Z-Stack 3.0.1软件。 我是否需要进行其他更改?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 AF_REGTER 发送哪些参数? 是否确定在 OutCluster 列表中添加 IAS 区域群集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    是的、我确定是这样。 下面是我们在 AF_REGISTER 函数中定义的数据结构。

      代码片段:  

      appInfo_s.appEndPoint = 8;

      appInfo_s.appProfileID = ZCL_HA_PROFILE_ID;

      appInfo_s.deviceID = ZCL_HA_DEVICEID_组合型 接口;

      appInfo_s.deviceVersion = 1;

      appInfo_s.inputCmdsNum = 2;

      appInfo_s.inputCmdsList[0]= ZCL_CLUSTER_ID_GEN_BASIC;

      appInfo_s.inputCmdsList[1]= ZCL_CLUSTER_ID_GEN_Identify;

      appInfo_s.outputCmdsNum = 3;

      appInfo_s.outputCmdsList[0]= ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF;

      appInfo_s.outputCmdsList[1]= ZCL_CLUSTER_ID_GEN_LEVEL_CONTROL;

      appInfo_s.outputCmdsList[2]= ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_ZONE;

    ZCL_CLUSTER_ID_SS_IAS_ZONE = 0x0500

    谢谢、

    James

    Centralite 3系列微门传感器在 TI CC2530上不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是正确的。 您是否可以 设置 ZTOOL 与 ZNP,以加入您的协调器,并请求 协调器对端点8的简单描述符,以查看它在监听器上的响应情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    感谢您的帮助、
    好的、我将尝试使用 ZTool 和 EVB 来测试此函数。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    您是否检查了 AF_REGTER 的返回状态以确保其成功、是否能够与在此端点注册的其他群集进行交互?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、当然我们可以驱动其他群集设备、就像我在上面描述的群集 ID 一样、例如二进制交换机。

    我当前正在尝试在 SmartRF05EB EVB 上放置 Z-Stack3.0.1、但遇到 ZTool、找不到该 EVB。 从论坛上寻找几个解决方案、似乎它与波特率问题有关。 但是、即使波特率已更改为低、我仍然无法解决 ZTool 连接问题、您有什么建议吗?

    根据论坛中的讨论、我更改了 ZNP 代码中的以下设置
    MT_UART_DEFAULT_OVERflow true 至 false
    将 MT_UART_DEFAURATE_BAUDRATE HAL_UART_BR_38400更改为 HAL_UART_BR_9600

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试构建原始 ZNP 项目、并在 ZTool 中使用115200作为波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保"Tools -> Settings -> Serial Devices"中的 Z-Tool 设置与 ZNP 固件相对应。  SmartRF05EB 接口还需要 UART RS232接口、其连接电缆在主机上安装了正确的驱动程序。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    是的、我进行了此配置并使用了原始 ZNP 项目。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     "Tools"->"Settings"->"Serial Devices"配置中的"Z-Tool"设置:

    默认值:38400、8N1

    ZNP 固件用于原始 ZNP 项目。

    UART 接口:USB -> RS232

    我经常使用 Pl2303 USB 转 RS232电缆、因此我可以确认主机 PC 上的电缆和驱动程序没有问题。

    还有其他建议吗?

    我是否可以提供用于调试的 Centralite 门传感器?

    谢谢、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将附加的预编译 CC2530DK ZNP 下载到 CC2530DK、并在设置 COM 端口以连接到 ZNP 时使用115200作为波特率和 RTX/CTS 作为握手。

    e2e.ti.com/.../CC2530ZNP_2D00_with_2D00_SBL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我使用了您提供的 ZNP FW、但 ZTool 仍然找不到该器件。 附加照片供您参考。 我将尝试另一个 UART 连接器、并从设备管理器中更改 PL2303 COM 端口。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    当我拔下并再次插入 RS232连接器时、ZTool 工作正常。

    我能知道 ZNP 代码的差异吗?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么还要将 CC 调试器连接到 SmartRF05EB? 另外、请确保将 P14开关(RS232启用)置于 SmartRF05EB 上以启用位置、以便再次进行测试。 有时、重新启动 ZTool 可能会使其成功扫描、以便您可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Z-Stack 3.0.2 ZNP、并且在为您构建 ZNP 十六进制文件时不会更改任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄。

    CC 调试未连接到任何器件。 P14配置为"RS232启用"。

    我只是再次将 Z-Stack 3.0.1编译后的 CC2530SB.hex 文件刷写到 EVB、它不起作用。
    此外、我发现 EVB 的 UART 连接器存在硬件问题。 当我按下 RS232连接器时、ZTool 可以读取器件、  

    您能否与我分享如何从 ZTool 执行"加入"功能等操作? 是否有技术文档可供参考?
    感谢您的支持、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2530SB.hex 仅是串行引导加载程序、不包含 ZNP。 有关 ZTool 与 ZNP 的使用、请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YK 和 Ryan、

    我可以使用 ZTool 来控制 EVB、但没有参考您提供的网站信息来操作这些 MT 命令。


    同时、我收到 TI FAE 的指示、要求设置 Z-Stack Home Gateway Linux for x86 environemnt。我的环境构建在 Ubuntu 14.04 x64系统上、可以运行./zigbeeHAgw x86、 但无法运行./start_application、原因是脚本无法在/app 文件夹中找到 main.bin 文件?

    您知道 main.bin 是如何生成的? 或者、我在安装过程中错过了一些步骤吗?

    参考文档是 "如何为 x86 Linux 构建 Z-Stack Linux 家庭网关参考设计- 64bits.pdf"、不确定它是否适合连接到论坛?

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您需要使用 支持 Z-Stack 3.0.2 ZNP 的 ZigBee-Linux-传感器到云解决方案、请按照快速入门指南中的所有说明进行操作。  您还应查看 Firmware 文件夹和此 SLA 中的 README

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我们已经完成了 EVB 中车门传感器功能的初步验证。

    它的功能无法正常工作、正如我们在示例板中看到的那样。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否解决了该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在执行此操作之前、我想确保 TI CC2530是否需要使用 Z-Stack 3.0.2 ZNP FW?

    如果我已经设置了一个基于 Z-Stack 3.0.1 Linux 网关的环境、能否重复使用该环境并参阅快速入门指南。 可以是一些章节

    忽略并仅引用 Linux 操作系统的相对内容? 因为这些内容是繁琐的步骤、涉及 BBB、而 BBB 是我们所没有的 EVB。

    谢谢、

    James