请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 主题中讨论的其他器件:CC2500、 CC1200、
我使用了具有无线电唤醒(WOR)功能的 cc1200和 CC2500、它持续以超低功耗(0.5uA)侦听网络流量。 WOR 检测到相关消息后、会生成一个中断来为 MCU 上电。
对于 Zigbee、CC2652R 是否在低功耗下具有类似的常开 RX 功能? 除了完全 RX 或 TX 时、我找不到无线电的电源规格。
谢谢!