This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:此部件是否提供无线电唤醒功能?

Guru**** 2550570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1200, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/886693/cc2652r-does-this-part-offer-a-wake-on-radio-style-function

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2500CC1200

我使用了具有无线电唤醒(WOR)功能的 cc1200和 CC2500、它持续以超低功耗(0.5uA)侦听网络流量。 WOR 检测到相关消息后、会生成一个中断来为 MCU 上电。

对于 Zigbee、CC2652R 是否在低功耗下具有类似的常开 RX 功能? 除了完全 RX 或 TX 时、我找不到无线电的电源规格。  

谢谢!