This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:ZR Join 的新版本 SDK 4.10问题

Guru**** 1857640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/898273/ccs-launchxl-cc1352p-new-release-sdk-4-10-problem-with-zr-join

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:CC2630SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

4.10版已发布、我看到 Zigbee 有许多改进和错误修复。

我用很少的器件尝试它、但它有连接问题。

使用版本3.2或3.4时、设备可以轻松加入网络、但不能使用版本4.10。

我必须关闭所有其它 ZR 才能加入新的 ZR。

运行 ZNP 的 CC1352、3 CC2652运行示例灯作为 ZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您测试 SDK 4.10时、是否在所有 ZC、ZRS 和 ZED 上运行 SDK 4.10示例? 您能否提供监听器日志来详细说明您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZNP 和 ZRS 是4.10、我的所有 ZED 都是 CC2630、无法更新到4.10。 我将安装新网络、仅使用4.10重新测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到必须关闭所有其他 ZR 的电源才能加入新的 ZR、因此它仅与 SDK 4.10相关、不是吗? 如果是、您能否提供显示此问题的监听器日志、而现在不关心 CC2630 ZED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实关心 CC2630 ZED、因此我将测试这些 ZRS 和 ZNP 的真正问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、如果您澄清了问题、您可以返回使用监听器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 PM 中向您发送了数据包。

    ZR 无法加入网络是4DCF (IEEE-IEEE )。 我全部断电,只有3个 ZRS,2个 ZEDS cc2630。

    4DCF 是第四个 ZR。

    如您所见,联接过程停留在:与57C7 ZR 的关联响应。

    3 prejoin ZRS 短地址:5a66、6560、e8a9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下次请将您的监听器日志附加到 E2E 论坛。 我看到您的监听器日志#387中有一个奇怪的东西、其中显示4dcf 正在执行数据请求(轮询)。 如果是 ZR、则不应进行轮询。 是否可以对4DCF 设备执行批量擦除并下载固件以再次进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PM 向您发送、因为网络密钥、我在生产中使用它。

    不仅在4DCF (原始 TI CC2652启动)下发生、而且在其他4个 CC2652 ZR 上发生、我已经对其进行了3次整体擦除、同样、发送给您是第三次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在4DCF (原始 TI CC2652 Launch)器件上运行哪个示例、并修改源代码中的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 ZR_SampleLight、不可修改、在通道26上进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他注意事项:所有 ZNP 和 ZC 彼此在距离范围内、约5米、开放空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是我已经像这样修改了 ZNP 

    3.4 IT 可以毫无问题地工作。 部分更改:关闭子账龄、在 CA 禁用时启用父级 Ann。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他4个 CC2652 ZRS 是否也运行 ZR_SampleLight?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试原始 ZNP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但在驱动程序和应用程序代码中进行了一些修改。 3.40中的相同代码/修改运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想确保您在原始 SDK 示例中不会首先看到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试原始 ZNP 并报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题的根本原因。 对于原始样本和 ZNP、完全没问题、但我的修改如下所述:

    在这里:

    我更改了 cc13x2lp.cmd:

    发件人:

    #define FLASH_SIZE 0x52000
    #define FLASH_NV_BASE 0x52000
    #define FLASH_NV_SIZE 0x4000 

    更改为

    #define FLASH_SIZE 0x50000
    #define FLASH_NV_BASE 0x50000
    #define FLASH_NV_SIZE 0x6000 

    使用 ZNP.syscfg:

    发件人:

    NVS1.internalFlash.regionBase = 0x52000;
    NVS1.internalFlash.regionSize = 0x4000; 

    至:

    NVS1.internalFlash.regionBase = 0x50000;
    NVS1.internalFlash.regionSize = 0x6000; 

    添加构建标签:

    //将 NV 页增加到3以允许更大的器件表
    #undef NVOCMP_NVPAGES
    #define NVOCMP_NVPAGES 3
    /**
    *适当地调整其他器件表
    */
    #define NWK_MAX_DEVICE_LIST50
    #define ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 200
    #define MAX_ALTERY_20
    #define 100_RTG 条目 

    它会导致问题。 4.10版可能与3.40版不同或驱动程序损坏。

    您能否检查此问题?

    进行上述修改后,ZNP 将不会始终响应“允许加入请求”命令,因此 ZR/ZED 无法加入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dzung、

    我将开始研究这个问题、但到目前为止您所做的一切似乎都正确。  您是否使用推荐的 CCS 10和 SysConfig v1.4.0来编译工程?  只需使用一个 ZNP 和一个加入器件即可复制该行为吗?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、因为我使用 CCS 9.3、在更新到 CCS 10后、它现在可以正常工作。