Thread 中讨论的其他器件:CC2630、 SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
4.10版已发布、我看到 Zigbee 有许多改进和错误修复。
我用很少的器件尝试它、但它有连接问题。
使用版本3.2或3.4时、设备可以轻松加入网络、但不能使用版本4.10。
我必须关闭所有其它 ZR 才能加入新的 ZR。
运行 ZNP 的 CC1352、3 CC2652运行示例灯作为 ZR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
4.10版已发布、我看到 Zigbee 有许多改进和错误修复。
我用很少的器件尝试它、但它有连接问题。
使用版本3.2或3.4时、设备可以轻松加入网络、但不能使用版本4.10。
我必须关闭所有其它 ZR 才能加入新的 ZR。
运行 ZNP 的 CC1352、3 CC2652运行示例灯作为 ZR。
我找到了问题的根本原因。 对于原始样本和 ZNP、完全没问题、但我的修改如下所述:
我更改了 cc13x2lp.cmd:
发件人:
#define FLASH_SIZE 0x52000 #define FLASH_NV_BASE 0x52000 #define FLASH_NV_SIZE 0x4000
更改为
#define FLASH_SIZE 0x50000 #define FLASH_NV_BASE 0x50000 #define FLASH_NV_SIZE 0x6000
使用 ZNP.syscfg:
发件人:
NVS1.internalFlash.regionBase = 0x52000; NVS1.internalFlash.regionSize = 0x4000;
至:
NVS1.internalFlash.regionBase = 0x50000; NVS1.internalFlash.regionSize = 0x6000;
添加构建标签:
//将 NV 页增加到3以允许更大的器件表 #undef NVOCMP_NVPAGES #define NVOCMP_NVPAGES 3 /** *适当地调整其他器件表 */ #define NWK_MAX_DEVICE_LIST50 #define ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 200 #define MAX_ALTERY_20 #define 100_RTG 条目
它会导致问题。 4.10版可能与3.40版不同或驱动程序损坏。
Ryan Brown1 您能否检查此问题?
进行上述修改后,ZNP 将不会始终响应“允许加入请求”命令,因此 ZR/ZED 无法加入