Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2538, Z-STACK
Thread 中讨论的其他部件:、 Z-stack
您好、先生、
我能够将 ADC 数据从 ZED 传输到 ZC。
我已经在封闭的房间中使用板载天线、测试了它的范围大约为1.5米。 z 堆栈中的默认 I TX 功率设置是多少? 在 z-stack 中的什么位置可以找到它? 它是否在 z-stack 中固定 为7dm?
我浏览 了 CC2538的文档 、输出标称功率为7dBm、因此我想将 TX 功率增加到7dBm。
我已使用 PER TEST 菜单中提供的各种可编程 TX 功率(7dBm、3dBm、0dBm、-3dBm、-9dbm、-15dbm)完成了每次测试、7dBm 时的结果高达6米。
如果 已在 z 堆栈中设置 TX 功率7dBm 、则在执行每项测试的同一环境中、连接限制在1米半的范围内。
我想将板载天线更改为外接天线、即 SMA 天线、以实现更好的覆盖范围。 需要考虑什么?
由于功耗原因、我不想使用范围扩展器(CC2591和 cc2592)。
请澄清问题
谢谢、此致