This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538范围测试

Guru**** 2588895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/956236/cc2538-cc2538-range-test

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

您好、先生、

我能够将 ADC 数据从 ZED 传输到 ZC。

我已经在封闭的房间中使用板载天线、测试了它的范围大约为1.5米。 z 堆栈中的默认 I TX 功率设置是多少? 在 z-stack 中的什么位置可以找到它它是否在 z-stack 中固定 为7dm?

我浏览 了 CC2538的文档 、输出标称功率为7dBm、因此我想将 TX 功率增加到7dBm。

我已使用 PER TEST 菜单中提供的各种可编程 TX 功率(7dBm、3dBm、0dBm、-3dBm、-9dbm、-15dbm)完成了每次测试、7dBm 时的结果高达6米。

如果 已在 z 堆栈中设置 TX 功率7dBm 、则在执行每项测试的同一环境中、连接限制在1米半的范围内。

我想将板载天线更改为外接天线、即 SMA 天线、以实现更好的覆盖范围。 需要考虑什么?

由于功耗原因、我不想使用范围扩展器(CC2591和 cc2592)。

请澄清问题

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7dBm 至6米的功率性能是否良好? 当我们在 CC2538DK 上使用0dBm 时、通常至少可以有30米的距离。 我建议您先检查您的射频设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、CC2538 Z-Stack 默认 TX 功率7dBm 在 mac_radio_defs.c 中的 macRadioDefsTxPwrBare []中设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    与基于 z 堆栈的数据传输和基于每次测试的数据包传输相比、结果良好。

    1)。 当我们在 CC2538DK 上使用0dBm 时、通常至少可以有30米的距离

    在哪种环境下?

    我在一个封闭的房间里进行了这些测试、里面有很多设备、接收器被保持在室内、发射器就在房间外面、房间用玻璃门关闭。


     为了连接外部天线、需要将3.3nH (L374)电感器连接到外部部分。 我是对的吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.视线下测试。

    2.是的,这应该可以。