This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530-CC2592EM-RD:网关和通信最多可添加路由器和终端设备。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/943559/webench-tools-cc2530-cc2592em-rd-maximum-number-of-routers-and-end-device-can-be-add-to-gateway-and-communicate

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2530CC2592Z-stack

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在使用 CC2530+cc2592 SOC、其中 z 堆栈1.0.0位于协调器中。 当我开始向网关添加设备时、最多可以添加20个设备并正常工作。 但是、当我向 IT 添加更多设备时、数据根本无法到达网关。

我已经改变了  

 #define NWK_MAX_DEVICE_LIST   75 //中的最大器件数默认为20  

nwk_globals.h 和  

 #define INT_HEL_LEN 2048        //默认为3072

已成功编译并下载。

但是、在添加20多个器件后、同样的事情发生了数据无法到达网关。

问题是什么以及如何成功地将50多个设备添加到网关。