Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530
Thread 中讨论的其他器件:CC2530、 CC2592、 Z-stack
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我正在使用 CC2530+cc2592 SOC、其中 z 堆栈1.0.0位于协调器中。 当我开始向网关添加设备时、最多可以添加20个设备并正常工作。 但是、当我向 IT 添加更多设备时、数据根本无法到达网关。
我已经改变了
#define NWK_MAX_DEVICE_LIST 75 //中的最大器件数默认为20
nwk_globals.h 和
#define INT_HEL_LEN 2048 //默认为3072
已成功编译并下载。
但是、在添加20多个器件后、同样的事情发生了数据无法到达网关。
问题是什么以及如何成功地将50多个设备添加到网关。