This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:基于电池的终端设备的 Z-stack 1.2.2睡眠问题

Guru**** 2601555 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/941942/webench-tools-cc2530-z-stack-1-2-2-sleep-issue-for-battery-based-end-device

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们将 Z-STACK 1.2.2与 CC2530配合使用。

我们使用 z-stack 1.2.2开发了一个终端器件代码、但存在一些睡眠模式功率问题。

我们将 power_seving 预处理器用于"osal_pwrmgr_device (PWRMGR_battery);"函数。

但器件仍不会进入睡眠模式。

代码工作=首先初始化所需的 GPIO 和中断。 然后在特定的时间间隔为发送的数据启动 OSAL 计时器事件。 在将数据发送到协调器后、终端器件应进入睡眠模式。 使用 "osal_pwrmgr_device (PWRMGR_battery);"、但它不起作用。 您能解释一下我的问题、还是为我提供适当的解决方案。

我在下面附上了我的代码文件。 您能不能建议我如何将器件置于睡眠模式(PM2)。

提前感谢。
-Jignesh
e2e.ti.com/.../zcl_5F00_sampletemperaturesensor.he2e.ti.com/.../6683.zcl_5F00_sampletemperaturesensor.c