请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们将 Z-STACK 1.2.2与 CC2530配合使用。
我们使用 z-stack 1.2.2开发了一个终端器件代码、但存在一些睡眠模式功率问题。
我们将 power_seving 预处理器用于"osal_pwrmgr_device (PWRMGR_battery);"函数。
但器件仍不会进入睡眠模式。
代码工作=首先初始化所需的 GPIO 和中断。 然后在特定的时间间隔为发送的数据启动 OSAL 计时器事件。 在将数据发送到协调器后、终端器件应进入睡眠模式。 使用 "osal_pwrmgr_device (PWRMGR_battery);"、但它不起作用。 您能解释一下我的问题、还是为我提供适当的解决方案。
我在下面附上了我的代码文件。 您能不能建议我如何将器件置于睡眠模式(PM2)。
提前感谢。
-Jignesh
e2e.ti.com/.../zcl_5F00_sampletemperaturesensor.he2e.ti.com/.../6683.zcl_5F00_sampletemperaturesensor.c