This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:带 PA4&5的 UART 正常、但更改为 PC6&7不正常

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2538EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/903919/cc2538-uart-with-pa4-5-is-ok-but-change-to-pc6-7-is-not-ok

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好、先生、

我使用 PA4&PA5作为 UART0,它工作正常,并将配置更改为 PC6&PC7,它无法传输数据。

具体选择为 D:\work\projects\Z-Stack 3.0.2 -V1.0\projects\Zstack\HomeAutomation\GenericApp\CC2538

配置如下:



那么、请就此提出一些建议吗?

谢谢

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC6 ID 定义为右按钮、PC7默认为向上按钮。 我想您需要在 bsp.h 中对其进行修改、以使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    根据黄先生的建议、这些配置适用于 SmartRF06EB、如果使用自定义电路板/独立 CC2538EMK、则可以更改;如果不需要相关按钮、则可以删除这些配置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于它是  定制板、我们如何解决该问题? 您是否可以举手说明此情况?

    谢谢

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须根据您的定制电路板原理图修改 bsp.h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    您将需要修改 bsp.h 和 hal_board_cfg.h

    此致、
    Ryan