请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、
您好、先生、
我使用 PA4&PA5作为 UART0,它工作正常,并将配置更改为 PC6&PC7,它无法传输数据。
具体选择为 D:\work\projects\Z-Stack 3.0.2 -V1.0\projects\Zstack\HomeAutomation\GenericApp\CC2538
那么、请就此提出一些建议吗?
谢谢
BR