This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:通过 Zigee Linux 网关3.0与放大器以及 CC2538 ZNP 器件使用.bin 文件进行 OTA 更新

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/927578/cc2538-ota-update-using-bin-file-over-zigee-linux-gateway-3-0-cc2538-znp-device

器件型号:CC2538

您好、社区

我正在使用 Zigbee Linux 网关3.0和 CC2538 ZNP 器件。
我想为支持.bin 文件的 Qualcomm Zigbee 器件推送 OTA 更新。

根据 Zigbee Linux 网关3.0应用文档、我们必须在 sample_ota_app.cfg 文件中提供.ZigBee 文件路径和配置。

您能否帮助我了解我如何使用 Zigee Linux 网关3.0和 CC2538 ZNP 器件为不支持.bin 文件的 TI 器件提供更新

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、.ZigBee 是二进制格式。 也许您可以尝试将.bin 文件重命名为.zigbee 文件并对其进行测试。