Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好!
我不熟悉 ZigBee 和 TI 编程、用于对 Arduino 进行编程。 我用红色标示了许多文章、但不确定我是否理解 ZAP 和 ZNP。
首先、我要将闪烁的 LED 代码上传到 CC2530。 我从这个论坛下载了代码、这个论坛看起来很不错、但是出于任何原因、LED 不会闪烁。
如果我理解正确、步骤如下:
1;从 BINKIG LED 代码创建一个十六进制文件(I used Keil)
2;使用 cc 调试器和 Smart RF 闪存编程器(版本1)上传十六进制文件。
我的问题:
1:这是正确的方法、还是我错过了什么?
2;我可以将 CC2530自己用作微控制器和 ZigBee 器件、还是需要单独的微控制器?
非常感谢你的帮助
Daniel