This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/925105/cc2530-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我不熟悉 ZigBee 和 TI 编程、用于对 Arduino 进行编程。 我用红色标示了许多文章、但不确定我是否理解 ZAP 和 ZNP。  

首先、我要将闪烁的 LED 代码上传到 CC2530。 我从这个论坛下载了代码、这个论坛看起来很不错、但是出于任何原因、LED 不会闪烁。

如果我理解正确、步骤如下:

1;从 BINKIG LED 代码创建一个十六进制文件(I used Keil)

2;使用 cc 调试器和 Smart RF 闪存编程器(版本1)上传十六进制文件。

我的问题:

1:这是正确的方法、还是我错过了什么?

2;我可以将 CC2530自己用作微控制器和 ZigBee 器件、还是需要单独的微控制器?  

非常感谢你的帮助

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI Z-Stack 使用 IAR、因此我认为您应该使用 IAR 作为 IDE。您可以使用 Z-Stack 中的 SampleLight 和 SampleSwitch 示例作为起点。

    2.可以、您可以将 CC2530自己用作微控制器和 ZigBee 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的快速回复。  

     我们是否可以使用替代方法来代替 IAR? 我很难与他们取得联系。

    非常感谢

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,没有其他选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    当我打开 samplelight.eww 并想要"调试而不下载"时、出现错误:"配置 没有可调试的输出。"

    您能不能向正确的方向说、这意味着什么?  

    非常感谢  

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么 Z-Stack 版本和 IAR 版本? 您是否还可以对问题进行屏幕截图并将其附在此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载  

    Z-Stack 家庭1.2.2a.44539

    Z-Stack 3.0.2。

    我将使用 IAR Embedded Workbench for 8051 IDE、10.30.1

    请在下面找到屏幕截图:

    非常感谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这一个会更好

    非常感谢

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么 Z-Stack 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    嗯、很抱歉、我不确定我是否理解这个问题。 Z-stack 在哪里、在哪里可以找到它的版本?

    我购买了一个包含 CC2530的字节 E-18-TBL (软件狗)测试板模块。  

    闪存编程器可识别 CC 调试器和芯片。  

    如果我正确理解、Z-stack 是一个需要上传到芯片的十六进制文件。 我是对的吗?

    非常感谢你的帮助  

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 是 TI 提供的 Zigbee SDK 和示例。 如果您没有从 TI 下载并安装 Z-Stack、您在哪里可以获得用于 IAR 的 SampleLight 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 从 TI 网站下载的 Z-Stack Home 1.2.2a.44539  

    谢谢

    Daniel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Z-Stack 1.2.2a、您应该使用 IAR EW8051 9.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Chen、

    IAR 网站上提供的当前版本为10.30.1

    我会尝试得到9.10、并会回来

    感谢你的帮助

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您下载并安装 Z-Stack 3.0.2、则可以使用 IAR EW8051 10.30。