This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:构建 CCS 工作区(对于 LuanchPadR7)时、我应该使用内核 tirtos 或 tirtos7吗?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1165846/cc2652r7-when-constructing-a-ccs-workspace-for-luanchpadr7-should-i-use-kernel-tirtos-or-tirtos7

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

谢谢、

Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我建议使用 tirtos7、因为 tirtos 已被弃用、并将在即将推出的 SDK 中删除。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1049837 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1050744 

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30 TI-OpenThread 示例将不提供 TI-RTOS、例如仅提供 TI-RTOS7。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您提供相关信息。 我对此表示赞赏。 但我之前曾仔细研究过 tirtos 和 tirtos7的 SDK 内核、并寻找可提供有关这两个版本的提示的自述文件(或类似文件)。 我找不到任何东西、似乎是一个好地方、可以为您发送给我的两个链接提供信息。 是否有一些电子邮件通知列表或我应该打开的内容? 不知道如果我没有问我会怎么偶然发现这个信息。

    再次感谢、

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还在 SDK 发行说明 中列出了几个季度 以及其他有用的文档。   此类公告没有电子邮件列表。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我一直在寻找更明显的地方。 但我会的。 谢谢你。