请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2592 主题中讨论的其他器件: CC8520、 CC2538
您好!
我遇到了具有 CC2592前端的 CC2538的 SWRA447 (在其他地方提到 CC2538是一个与我正在使用的 CC8520类似的无线电)。
第3.6节提到、0xC5功率设置应用于任何需要20dBm 输出功率的应用。 CC8520的等效输出功率设置(以 dBm 为单位)是多少、以匹配 CC2538上的输出功率"0xC5"?
谢谢、
Arthur