This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:+ CC8520:CC8520的正确输出功率设置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC8520, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/777436/cc2592-cc8520-proper-output-power-setting-for-cc8520

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC8520CC2538

您好!

我遇到了具有 CC2592前端的 CC2538的 SWRA447  (在其他地方提到 CC2538是一个与我正在使用的 CC8520类似的无线电)。

第3.6节提到、0xC5功率设置应用于任何需要20dBm 输出功率的应用。  CC8520的等效输出功率设置(以 dBm 为单位)是多少、以匹配 CC2538上的输出功率"0xC5"?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我认为0xC5是 CC2538的0dBm 设置。

    您应该测量特定设计的实际性能、并选择任何 CC8520输出功率设置、从而为您提供 CC2592的目标输出功率。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    如果您查看 CC2592数据表、可以看到、当引脚= 0.0dBm 时、PoUT = 20.3dBm (典型值):

    这意味着 CC8520上的输出功率设置应设置为0dBm。

    此致、

    R.M.