This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CAN't 连接到[bbbb:100]

Guru**** 2616425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/768623/cc2650stk-can-t-connect-to-bbbb-100

器件型号:CC2650STK

我有6lbr 工作(如中所示、我可以从 Windows PC 上的 Chrome 访问[bbbb:100]、但发生了一些事情。 我尝试从头开始重建、但它仍然无法正常工作。 我认为这可能与我的 NAT64有关? 我将在下面发布 nvm.dat 文件。 请帮助!

Debian@BeagleBone:~$ sudo /usr/lib/6lbr/bin/nvm_tool --print /etc/6lbr/nvm.dat
正在读取 NVM 文件'/etc/6lbr/nvm.dat
频道:25.
PAN ID:abcd

WSN 网络前缀:fd00::
WSN 网络前缀长度:64
WSN IP 地址:fd00:100
WSN 接受 RA:错误
WSN IP 地址自动配置:正确
WSN 6LoWPAN 上下文0:fd00:
DNS 服务器::

ETH 网络前缀: bbbbb:
ETH 网络前缀长度:64
ETH IP 地址: bbbbbb::100
ETH 默认路由器::
ETH IP 地址 autoconf:错误

RA 守护程序:True
RA 路由器寿命:0
RA 最大间隔:600
RA 最小间隔:200
RA 最小延迟:3.
RA PIO 已启用:True
RA 前缀有效期:86400
RA 前缀首选寿命:14400
RA Rio 已启用:True
拉里奥生命周期:1800

RPL 实例 ID:30
RPL DODAG ID 手册:错误
RPL DODAG ID:::
RPL DODAG 全局 ID:True
RPL 首选项:0
RPL 版本 ID:247
RPL DIO 间隔加倍:8.
RPL DIO 最小间隔:12.
RPL DIO 冗余:10.
RPL 默认寿命:30
RPL 最高级别增加:1792
RPL 最低等级增量:256
RPL 使用寿命单位:256

RPL 非存储:错误
RPL DAO ACK:正确
RPL DAO ACK 本地修复:错误
DIO 触发路由刷新:错误
RPL DAO 检查路径序列:错误
MAC 层:1.
多播引擎:0
安全层:0
安全级别:6.
网络密钥:0:1:2:3:4:5:6:7:8:9:a:b:c:d:e:f
非 coresec 反重放已启用(传统):错误
Noncoresec Anti-replay 变通办法(传统):错误
筛选未知节点:错误
禁用 NUD:True

NAT 64已启用:错误
NAT 64 DHCP 已启用:错误
NAT 64静态端口映射已启用:错误
NAT 64 RFC-6052前缀:错误
NAT 64地址:172.16.0.2
NAT 64网络掩码:255.255.255.0
NAT 64网关:172.16.0.1
第一个 CoAP 端口:20000
第一个 HTTP 端口:25000

本地地址重写:True
Smart Multi BR :错误
Web 服务器配置页已禁用:错误
Web 服务器已启用:True
webserver 端口:80
UDP 服务器已启用:True
UDP 服务器端口:3000
CoAP 服务器已启用:True
DNS 代理已启用:True
NVM 代理端口:4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在6lbr 网页上设置了对等路由器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、YiKai、

    它不允许我登录到6LBR 网页。 我从零开始-我刷新了 BBB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加6lbr.log?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2019-02-01 5:49:04.108791:信息:ETH:原始以太网接口初始化
    2019-02-01 5:49:04.131183:INFO:TAP:已打开设备 eth0
    2019-02-01 5:49:04.131451:INFO:TAP:正在运行6lbr-ifup 脚本'/usr/lib/6lbr/6lbr-ifup
    2:eth0: MTU 1500 qdisc MQ state up group default qlen 1000
    链路/以太网 C8:FD:19:C5:93:83返修:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    iNet 192.168.0.41/24返修192.168.0.255范围全局 eth0
    VALLED_LFT FOREVER FOREVE_LFT FOREVER
    inet6 2607:羽毛8:6920:26c:12/64范围全局
    VALLED_LFT FOREVER FOREVE_LFT FOREVER
    inet6 fd00:688f:2e0e:E2:cafd:19ff:fect5:9383/64范围全局 mntmpaddr 动态
    valid_lft 535100sec preferred_lft 401243sec
    inet6 2607:羽毛8:6920:26c:cafd:19ff:fect5:9383/64范围全局 mntmpaddr 动态
    VALLED_LFT 604472sec Preferred_Lft 172472sec
    inet6 fe80:::cafd:19ff:fec5:9383/64范围链接
    VALLED_LFT FOREVER FOREVE_LFT FOREVER
    2019-02-01 5:49:04.271128:INFO:TAP:ETH MAC 地址:C8:FD:19:C5:93:83
    2019-02-01 5:49:04.271375:信息:ETH:ETH MAC 地址:C8:FD:19:C5:93:83
    2019-02-01 5:49:04.271493:信息:多播:使用'null'多播驱动程序
    2019-02-01 5:49:04.271953:信息:6LBR:暂定本地 IPv6地址 fe80::212:4b00:9e7:a78d
    2019-02-01 5:49:04.272215:信息:6LBR:暂定全局 IPv6地址(WSN) fd00::212:4b00:9e7:a78d
    2019-02-01 5:49:04.272439:信息:6LBR:暂定全局 IPv6地址(ETH) bbbb:100
    2019-02-01 5:49:04.272778:信息:6LBR:RA Daemon 已启用
    2019-02-01 5:49:04.272883:信息:6LBR:检查地址重复
    2019-02-01 5:49:15.277841:INFO:RPL:配置为 DODAG Root fd00::212:4b00:9e7:a78d
    2019-02-01 5:49:15.278229:信息:6LBR:作为 RPL 路由器启动
    2019-02-01 5:49:15.279117:Warn: config: Can not open /etc/6lbr/nvm.conf : No such file or directory (2019-02-01 5:49:15.279117:警告:配置:无法打开:没有这样的文件或目录)
    2019-02-01 5:49:15.279477:信息:HTTP:在端口80上启动 Web 服务器
    2019-02-01 5:49:15.280052:信息:NODECFG:节点配置初始化
    2019-02-01 5:49:15.280157:INFO:NODECFG:未指定 NODE_CONFIG.conf 文件
    2019-02-01 5:49:15.280277: WARN: CONFIG:无法打开/etc/6lbr/nvm.conf :没有这样的文件或目录
    2019-02-01 5:49:15.280490:信息:UDPS:UDP 服务器已启动
    CoAP 推入已启动
    CoAP 服务器已启动
    2019-02-01 5:49:15.280852:信息:DNS:DNS 代理已启动
    2019-02-01 5:49:15.281002: Warn: config: Can not open /etc/6lbr/nvm.conf : No such file or directory (2019-02-01 5:49:15.281002:警告:无法打开:没有此类文件或目录)
    2019-02-01 5:49:15.281085:信息:6LBR:CETIC 6LBR 已启动
    RD 客户端已启动
    2019-02-01 6:15:34.320957:致命:TAP:信号15
    2019-02-01 6:15:34.321272:INFO:TAP:Running 6lbr-ifdown 脚本'/usr/lib/6lbr/6lbr-ifdown
    2019-02-01 6:15:34.708219:信息:BR-RDC:设置 MAC 0:00:00:00:00:00:00:00:00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志显示6lbr 已成功启动。 您无法从同一路由器下的任何桌面上的 Firefox 或 Chrome 访问 bbbbbbb:::100?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从任何桌面上的 Chrome 或 Firefox 访问 bbbbbbbbb:::100。 我是否已附加了我的 ifconfig 文件(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用最新的6lbr 源代码? 如果上面有问题,我建议您尝试在6lbr 文件夹上执行“git checkout ff69ae4214407eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49”,然后重新构建此分支以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是在/etc/6lbr 还是/6lbr 中运行它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在/6lbr 下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我这么做了。 下一步是导航到/6lbr/examples/6lbr 并制作所有插件工具吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是可行的。 你真的很出色。 谢谢你。