请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 您好!
我遇到了一个问题,即我的 cc2538 SPI (主器件)无法从 MISO 引脚上的 EEPROM (SPI 从器件)读取正确的数据,尽管我可以在 EEPROM 正在发送的逻辑分析仪上看到数据,但我的 cc2538正在读取0xFF。
此外、我在同一 SPI 上连接了另一个器件、它不会干扰 EEPROM 读取写入操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.