This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:SPI 通信没有正确响应

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/806180/cc2538-not-responding-properly-for-spi-communication

器件型号:CC2538

您好!

我遇到了一个问题,即我的 cc2538 SPI (主器件)无法从 MISO 引脚上的 EEPROM (SPI 从器件)读取正确的数据,尽管我可以在 EEPROM 正在发送的逻辑分析仪上看到数据,但我的 cc2538正在读取0xFF。

此外、我在同一 SPI 上连接了另一个器件、它不会干扰 EEPROM 读取写入操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    我看到您以前遇到过 SPI 问题-> e2e.ti.com/.../741906

    自那时以来发生了什么变化?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    您是否能够解决您看到的问题?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ashkay、

    我已经听过你说过了一段时间了、所以我要关闭这个线程。 对于任何其他查询、请启动新主题帖。

    BR、