This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/801747/cc2592-cc2592

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件:CC2500

我们在 PCB 中使用了具有 SMA 连接器的 CC2500+CC2592来连接鞭状天线。 由于产品要求发生变化、我们无法将外部天线连接到 SMA 连接器。 相反、我们计划使用 SMD 天线、并选择 了 Molex 的模制互连器件(MID)芯片天线。 需要对 PCB 布局进行更改以使用此天线代替 SMA 连接器的建议。 我已附上 Molex 天线的数据表以供参考。

e2e.ti.com/.../987650_2D00_5702-MID-antenna-description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SMA 连接器是一个50 Ω 接口。 就我所看到的关于此天线(www.molex.com/.../AS-146175-001-001.pdf )的建议是添加匹配的组件。 因此、来自 CC2592滤波器/匹配中最后一个组件的布线和天线匹配网络中的第一个组件的布线应为50欧姆布线(考虑到布线足够长、可视为传输线路)。

    建议布局、我们可以快速查看 CC2592的布局以及 CC2592与天线之间的器件。