Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2592 主题中讨论的其他器件:CC2500、
我们在 PCB 中使用了具有 SMA 连接器的 CC2500+CC2592来连接鞭状天线。 由于产品要求发生变化、我们无法将外部天线连接到 SMA 连接器。 相反、我们计划使用 SMD 天线、并选择 了 Molex 的模制互连器件(MID)芯片天线。 需要对 PCB 布局进行更改以使用此天线代替 SMA 连接器的建议。 我已附上 Molex 天线的数据表以供参考。