This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:更新器件命令:[0x01]标准器件不安全连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/838237/cc2652r-update-device-command-0x01-standard-device-unsecured-join

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我使用 cc2538-cc2592 emk 作为 ZR 和 ZNP。 和 cc2652r。  

在调试时,当任何设备尝试通过任何 ZR 加入网络时,ZR 会发送状态为[0x01]的更新设备命令标准设备不安全连接。 更新设备命令后的 NAD。加入设备将不会加入。

在调试期间、我经常遇到此问题  

请参阅以下监听器捕获中的数据包1404、并参阅更新设备命令的扩展视图。

更新器件命令的扩展视图的第1部分

update device 命令的扩展视图的第2部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在每个器件中使用哪种 Z-Stack?

    如果可能、您能否附加日志本身(而不仅仅是屏幕截图)?

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们将 z-stack 3.0.2用于 ZNP 和 ZR、

    对于 ZED、我们将 使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_10_00_53以及 xCC2652R1的 REV E。

    将捕获并共享新日志...如果这不起作用.. 我需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。