This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:如何使用 CC2650实现周期性载波 Tx 应用?

Guru**** 2561770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/834351/ccs-launchxl-cc2650-how-can-i-implement-periodical-carrier-wave-tx-application-with-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛!

我正在尝试使用载波(CW)模式来测试我的器件。

但是、Resource Explorer 上的 RF_CARER_Wave 示例代码仅显示为"无限"连续波。

我希望具有该 CW 的占空比。  

如何使用具有重复发送或等待连续波函数的 CC2650实现(或更改示例源代码)应用?

示例) 500ms 发送,500ms 等待,500ms 发送,500ms 等待... (永久或使用按钮中断)-定期

非常感谢。 我正在等待回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把这一点转交给我们的专家。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实现该目标的基本方法是 每500ms 简单地关闭一次无线电(RF_Yield)、然后使用连续波配置启用无线电(RF_runCmd)。

    谢谢、